Renesas Synergy™

FAQ 1011317 : CS+ V3.00.00を一括でインストールする方法はありますか?

Q: 質問

CS+ V3.00.00を一括でインストールする方法はありますか?


A: 回答

無償評価版で、CS+ V3.00.00のすべてを一括でインストールする方法はありません。
CS+ V3.00.00は、下記2つに分割されているので、それぞれを個別にインストールしてください。
- CS+ for CC
- CS+ for CA,CX
コンパイラ製品をご購入いただいた際の媒体に入っているインストーラでは、一括でインストールできます。

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください