Renesas Synergy™

FAQ 1011311 : CS+ V3.00.00から起動メニューが2つになったようですが、どのような違いがありますか?

Q: 質問

CS+ V3.00.00から起動メニューが2つになったようですが、どのような違いがありますか?


A: 回答

ご使用になられるコンパイラによって、起動メニューを使い分けてください。

CC-RLコンパイラ(RL78ファミリ) CS+ for CC(RL78, RX, RH850)
CC-RXコンパイラ(RXファミリ) CS+ for CC(RL78, RX, RH850)
CC-RHコンパイラ(RH850ファミリ) CS+ for CC(RL78, RX, RH850)
CA78K0Rコンパイラ(78Kファミリ:78K0R) CS+ for CA,CX(78K,RL78,V850)
CA78K0Rコンパイラ(RL78ファミリ) CS+ for CA,CX(78K,RL78,V850)
CA78K0コンパイラ(78Kファミリ:78K0) CS+ for CA,CX(78K,RL78,V850)
CA850コンパイラ(V850ファミリ:V850E) CS+ for CA,CX(78K,RL78,V850)
CXコンパイラ(V850ファミリ:V850E2) CS+ for CA,CX(78K,RL78,V850)

プロジェクト・ファイルをダブルクリックして起動した場合は、プロジェクト種別に応じたCS+を起動します。

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください