Renesas Synergy™

FAQ 1004043 : PM+で使用したプロジェクトをCubeSuiteやCS+で使用できますか?

Q : 質問

統合開発環境 PM+(プロジェクト・マネージャ)で使用したプロジェクトをCubeSuiteやCS+で使用できますか?


A:回答

はい、使用できます。
CubeSuiteまたはCS+から、PM+で使用したプロジェクトをCS+のプロジェクトに変換して開くことができます。
ビルドツールの設定のみが変換されます。

PM+と合わせて使用していたデバッガのコンフィグレーションダイアログ設定は、変換されないのでCS+の上のデバッグツールのプロパティで接続用設定タブ等の設定が必要です。

PM+で使用したプロジェクトは、[プロジェクト]メニュー→[プロジェクトを開く...]から開いてください。

詳細はこちらを参照してください。

なお、変換をサポートするPM+とビルドツールのバージョンは、以下のとおりです。

  • 78K0
    PM+ V6.30、およびCC78K0 V4.00/RA78K0 V4.00以上
  • 78K0R
    PM+ V6.20、およびCC78K0R V1.00/RA78K0R V1.00以上
  • V850
    PM+ V6.00、およびCA850 V3.00以上

使用するビルドツールには、インストールされているコンパイラパッケージの最新版が設定されます。

CubeSuiteまたはCS+で読み込めるプロジェクトは、PM+で読み込めて、ビルドが通る状態のプロジェクトのみです。

なお、MINICUBE2エミュレータをご使用時は、MINICUBE2のファームウェアは、V5.00以上であることが必要です。

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
統合開発環境 CubeSuite
PM+
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください