Renesas Synergy™

FAQ 1010356 : RL78、78K、V850用CS+を使用しています。 ビルド・ツールのオブジェクトコンバータを使用してヘキサ・フォーマットやモトローラSタイプ・フォーマットへオブジェクトの出力はできるのですが、バイナリ・フォーマットへ出力する方法を教えてください。

回答

RL78、78K、V850用CS+ のビルド・ツールにはバイナリ・フォーマットへオブジェクトを出力する機能はありません。

ただし現在接続しているデバッグ・ツールのメモリ内容を、次の方法でバイナリ・フォーマットで任意のファイルに保存(アップロード)する事ができます。

  1. [デバッグ]メニューから[デバッグ・ツールからアップロード...]を選択
  2. [データ保存]ダイアログで、任意の[ファイル名]の指定し、[ファイルの種類]で"バイナリ・データ (*.bin)"を選択し、[保存範囲 アドレス/シンボル]を指定
  3. [保存]ボタンのクリックしアップロード・データとして保存

詳細はこちらから以下のマニュアルを参照ください。

CubeSuite+ 統合開発環境 ユーザーズマニュアル デバッグ編
"2.5.3 アップロードを実行する"

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
V850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
V850用コンパイラパッケージ [CA850]
RL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ
RL78ファミリ, 78K0R用コンパイラ [CA78K0R]
E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください