Renesas Synergy™

FAQ 1011318 : CS+(旧CubeSuite+)V3.00.00以降とCubeSuite+の共存

Q: 質問

CS+(旧CubeSuite+)V3.00.00以降とCubeSuite+は共存させられますか? 


A: 回答

CS+はCubeSuite+のバージョンアップという位置づけであり、1台のPC上のインストール環境としてCubeSuite+とCS+を共存させることは出来ません。

ただし、CubeSuite+のパック機能により、プロジェクトとCubeSuite+一式(コンパイラは、そのプロジェクトで使用している1バージョンのみ)を保存することが可能です。
パック機能はCubeSuite+の[プロジェクト]メニュー->[プロジェクトと開発ツールをパックして保存]から起動出来ます。そのパックした環境のCubeSuiteW+.exeを実行することによりパックした環境のCubeSuite+を起動することができます。

 詳細はこちらを参照してください。

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください