Renesas Synergy™

FAQ 1011212 : コード解析のエラーを表示しないようにしたい。

Q: 質問

コード解析のエラーを表示しないようにしたい。


A: 回答

下記のいずれかのメニューを経由してコード解析の設定が変更可能です。

  • プロジェクト単位の設定
    [プロジェクトのプロパティ]→[C/C++一般]→[コード解析]

  • ワークスペース内共通の設定
    [ウィンドウ]→[設定]→[C]→[コード解析]

 

上記、コード解析の画面で [選択項目をカスタマイズ(C)...] ボタンを使用すると特定のファイルについて警告表示を抑止することもできます。

 

適用製品

e² studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください