Renesas Synergy™

FAQ 1011198 : ソースコードのコメントが文字化けします。

Q: 質問

ソースコードのコメントが文字化けします。


A: 回答

エディタ画面の文字エンコード方式が、ファイルの文字コードと一致していないためです。

ファイルのエンコード方式はファイルの 「Renesas Tool Settings」から変更できます。
下記の方法でエンコード方式を変更してください。

操作手順;
(必要なファイルに対して (1)~(4)の操作を繰り返してください)

  1. プロジェクト・エクスプローラのツリービューから文字化けしているファイルにフォーカスを合わせ、右クリックして[プロパティ] を選択するか、ショートカットキーの [Alt]+[Enter] もしくは [Alt]+[T] を使って、プロパティダイアログを開いてください。

  2. 左側のツリーで「リソース」をクリック。

  3. 「テキスト・ファイル・エンコード(T)」の枠内にある「その他(O)」を選択し、コンボボックスから指定したい文字コードを選択してください。
    選択肢にない場合はコンボボックスに直接入力してください。
    例えばシフトJISを指定したい場合は、 "MS932" を入力してください。

  4. [OK]ボタンを押すことで設定が確定します。

この設定を変更してもコード出力結果には影響しません。

 

適用製品

e² studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください