Renesas Synergy™

FAQ 1011209 : GNUコンパイラについて

Q: 質問

GNUコンパイラについて質問をしたい。


A: 回答

下記のWebサイトまたはメールにてご質問を受け付けております。
KPIT製GNUコンパイラの登録ユーザであれば、同社のサポート窓口やユーザフォーラムをご利用いただけます。

KPIT GNU Tools support page:
http://www.kpitgnutools.com/freeSupport.php

KPIT GNU Tools User Forum:
http://www.kpitgnutools.com/phorum/index.php

日本語でのご質問も可能ですが、お急ぎの場合には英語での記載をお勧めします。

 

適用製品

e² studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください