Renesas Synergy™

FAQ 1011143 : コンパイラの最適化のレベルによる違い(CC-RX)

Q: 質問

CC-RXコンパイラを使用しています。 コンパイラの最適化のレベルによる違いは何ですか?


A: 回答

最適化レベルの違いによる最適化の内容は、

  • CS+をご使用の場合
    CS+のヘルプのビルド編
    • コマンド・リファレンス
    • RXファミリ用C/C++コンパイラ
    • オプション
    • コンパイル・オプション
    • 最適化オプション
    の-optimize、-size、-speedをご参照ください。
  • High-performance Embedded Workshopをご使用の場合
    コンパイラユーザーズマニュアルの
    • 2 C/C++コンパイラオプション
    • 2.4 最適化オプション
    の-optimize、-size、-speedをご参照ください。
    レベルの違いにより実際される最適化の違いを明記しております。

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
High-performance Embedded Workshop
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください