Renesas Synergy™

FAQ 1011215 : SQMlintのライセンスおよびインストール/アンインストールに関して注意事項はありますか?

Q: 質問

SQMlintのライセンスおよびインストール/アンインストールに関して注意事項はありますか?

 


A: 回答

SQMlintは、1コンパイラに対して1ライセンスをインストールしてください。

PC1台に複数コンパイラがあり、SQMlintをインストールするコンパイラを変更したい場合は、SQMlintをアンインストールした後、再度適用するコンパイラにインストールし直してください。

SQMlintをアンインストールする場合は、SQMlintを使用しているプロジェクトのMISRAチェックオプションを外してからアンインストールしてください。
MISRAチェックオプションを外さずにSQMlintをアンインストールした場合、プロジェクトにはMISRAチェックの設定が残ったままとなります。
この結果、ビルド実行をした時に際に修正していないファイルもコンパイル対象となり、リビルドが実行されます。

MISRAチェックオプションを外さずにSQMlintをアンインストールしてしまった場合、再度SQMlintをインストールして、プロジェクトのToolchainダイアログのコンパイラタブ内にあるMISRAチェックをはずして下さい。その後、SQMlintをアンインストールしてください。

 

適用製品

MISRA C ルールチェッカ SQMlint
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください