Renesas Synergy™

FAQ 1011098 : RL78コンパイラ(CA78K0R)を使用していますが、最適化機能以外に、プログラムサイズを小さくする手法はありますか?

回答

マイコンの持つSADDR領域の利用や、callt命令の利用でプログラムサイズが小さくなる可能性があります。
SADDR領域の利用や、callt命令の利用方法は、こちらから以下の資料を参照して下さい。

  • RL78ファミリ用CコンパイラCA78K0R SADDR領域とCALLT命令の使用

適用製品

RL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ
RL78ファミリ, 78K0R用コンパイラ [CA78K0R]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください