Renesas Synergy™

FAQ 1011091 : RL78コンパイラ(CA78K0R)を使用していますが、スタック領域を定義するにはどのようにすればよいですか?

回答

リンカの-sオプションの機能を使用して、スタック用のメモリ領域を指定してください。
詳細は、こちらから以下の資料を参照して下さい。

  • スタック領域の変更方法

適用製品

RL78, 78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ
RL78ファミリ, 78K0R用コンパイラ [CA78K0R]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください