Renesas Synergy™

FAQ 1011147 : CC-RX V2コンパイラを使用時、RAM領域へのセクション配置アドレスが"0x00000004"となっていますが何故ですか?

回答

0x00000000番地にポインタ変数が配置された場合、ポインタ変数を確認するNULLとの比較ができなくなります。
この為、セクション開始アドレスのデフォルトを0x00000004番地としています。

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください