Renesas Synergy™

FAQ 106822 : インストールされているCコンパイラパッケージが製品版か評価版かを見分ける方法はありますか。

Q: 質問

インストールされているCコンパイラパッケージが製品版か評価版かを見分ける方法はありますか。

 


A: 回答

Cコンパイラパッケージ評価版では、初めてコンパイルした日から60日間は「License expires in ** days」と試用期限が切れるまでの日数を**としたメッセージをリンカで表示します。

期限が切れた後は、以下のメッセージを表示します。

  • M16Cファミリ用Cコンパイラの場合
    Warning (ln**): License has expired, code limited to 64K (10000H) Byte(s).
  • H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラの場合
    License has expired. Maximum link size limited to 64KBcode+data.
  • SuperHファミリ用C/C++コンパイラの場合
    License has expired, code limited to 256KB.

ただし、2008年以降にリリースした評価版では、コンパイラ品種によらず、 "Software license problem:"から始まる統一されたメッセージを表示します。

製品版ではこのようなメッセージは表示しません。
なお、M16Cファミリ用Cコンパイラの製品版はインストール時にライセンスIDが必要ですが、評価版では不要です。

 

適用製品

M32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ [M3T-NC308WA]
M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [M3T-NC30WA]
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
評価版ソフトウェアツール
R32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください