Renesas Synergy™

FAQ 1010309 : ビルド時のコンパイルエラー 「C3304 (F) Cannot delete internal file」

Q: 質問

ビルド時に次のコンパイルエラーが発生します。 「C3304 (F) Cannot delete internal file」

A: 回答

本エラーは、コンパイラが生成する中間ファイルの削除ができなかった場合に出力されます。
以下を確認してください。

  • アンチウィルスソフトのリアルタイム検索で発生している可能性があります。
    ビルド時にアンチウイルスソフトのリアルタイム検索を一時無効にしてください。
  • SHC_TMPの設定先を アクセス速度の遅い場所(ネットワークドライブ等)に指定してください。
  • 管理者権限でビルドを実行してください。

また、下記FAQで説明している方法で回避可能な場合がありますので、こちらも確認してください。
FAQ 106007

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください