Renesas Synergy™

FAQ 1011131 : RL78/78K0Rコンパイラ(CA78K0R)を使用していますが、ビルド時に次のエラーが発生します。回避方法を教えてください。

エラー

E7001: The link error was found.

回答

変数/関数情報ファイル生成ツールvf78k0rで入力ファイルを解析中にリンクエラーになる箇所が見つかり、上記のエラーが出力されます。
vf78k0r にはリンクが正常に終了するオブジェクトを入力することが前提ですが、エラーの詳細が特定できないために、このようなエラーが出力されます。
いったん、vf78k0rを実行しないようにして、リンクエラーを解決してから、再度vf78k0rを実行するようにしてください。

次の方法で、vf78k0rの関連処理を実行しないようにしてください。

  • [変数配置オプション]タブの[変数情報ファイルを出力する]プロパティで[いいえ]を選択
  • プロジェクトツリーに表示している変数情報ファイル(*.vfi)のプロパティで、[ビルドの対象とする]を[いいえ]を選択

適用製品

RL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ
RL78ファミリ, 78K0R用コンパイラ [CA78K0R]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください