Renesas Synergy™

FAQ 107071 : 電源や基準電圧端子が複数ある場合、それらをどのような順で投入すべきでしょうか?

同時に投入するか、下記の順で投入してください。また下記(1)~(6)のいずれの場合も、基準電圧端子は0Vから立ち上げるようにしてください。

(1)M62352/M62352A, M62353/M62353A, M62354/M62354A, M62366, M62367,M62368の場合:

 VCC → VSS(VrefL), VDD(VrefU) の順で投入してください。

(2)M62362, M62363, M62364の場合:

 VDD → VDAref, VIN1~3(またはVIN1~8) の順で投入してください。

(3)M62370, M62371の場合:

 VCC → VSS1, VSS2, VDD1,VDD2 の順で投入してください。

(4)M62383 の場合:

 VCC → VREFx,VREFy の順で投入してください。

(5)M62384の場合:

 VDD → Vref →VCC の順を推奨します。これはデジタル回路の状態が確定、アナログ電圧確定、バッファアンプをオンの順で動かすためです。

(6)M62392, M62393の場合:

 VDD → VrefL, VrefU1, VrefU2 → VCC の順を推奨します。

(7)M62376の場合:

 VCC → VDD(VrefU) の順で投入してください。

適用製品

D/Aコンバータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください