Renesas Synergy™

FAQ 1005855 : ツェナー・ダイオードの応答性は、どのように考えればよいのでしょうか?

<リンク先に掲載されていた技術解説が非掲載となったため本FAQは下書きのままとする。>

応答性は端子間容量に依存します。
端子間容量と応答性の関係につきましては、ホームページ掲載のノイズ・クリッピング・ダイオード「NNCDシリーズ」をご参照ください。

・サージ吸収用ツェナーダイオード

 

適用製品

サージ吸収用ツェナーダイオード
定電圧用ツェナーダイオード
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください