Renesas Synergy™

FAQ 1006170 : 平均オン電流定格とは、どのような定格ですか?

指定された温度、電流波形、周波数の条件のもとで、サイリスタの順方向に連続して流しうる電流値を、1サイクルにわたって平均した値をいい、一般には、商 用周波数50/60Hz、単相半波180゜通電の時の値が示されます。したがって、トライアックにはこの定格はありません。

適用製品

サイリスタ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください