Renesas Synergy™

FAQ 1006171 : 平均オン電流定格の適用できる周波数範囲はどのようになりますか?

通常50~400Hzの周波数に制限しています。これは、あまり周波数が低いと、オン電流通電中の接合温度上昇が許容値を超えてしまうことが生じるためで す。また、周波数に上限があるのは、周波数が高くなるに従い、サイリスタ内部の温度上昇が一様でなくなり、平均温度としては許容値内でも、部分的に定格を 超えることがあるためです。

適用製品

サイリスタ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください