Renesas Synergy™

FAQ 1006393 : トライアックを使用しています。小負荷の場合、動作が不安定になりますが、どのような原因が考えられますか?

トライアックの最小電流は、オン状態を維持できる最小のオン電流である保持電流で規定されています。電流定格の大きな製品はそれにつれて保持電流の値も大きくなります。小負荷の時に電流定格の大きな製品を使用すると、オン電流は保持電流以下となり誤動作を招くことになります。
対策としては、保持電流値が小さい小型の製品をご使用ください。

 

適用製品

トライアック
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください