Renesas Synergy™

FAQ 1006398 : サイリスタ/トライアックの保持電流とはどのような電流のことですか?

ゲート・トリガ電流にてオンしたサイリスタ/トライアックの、オン状態を持続できる最小のアノード電流のことです。
一度オン状態となったサイリスタ/トライアックは、ゲート電流を止めても保持電流が流れていればオン状態を持続します。
オフさせるためには、アノード電流を保持電流以下にするかアノードをある時間-(逆バイアス)にすることになります。

 

適用製品

トライアック
サイリスタ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください