Renesas Synergy™

FAQ 1011013 : 外部からケーブル(UART, CSI, etc)を接続してR-IN32M3のファームウェアを書き換える機能はありますか?

現在、個別I/F(UART, CSI, etc)からのFlashROM書き換えの環境は提供しておりません。
R-IN32M3では、フラッシュROM書き換え用のAPIを用意しております。このAPIをお客様の環境に組み込んでいただくことで、フラッシュROMの書き換えが行えます。

適用製品

マルチプロトコル通信LSI (R-IN32M3)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください