Renesas Synergy™

FAQ 1011021 : EtherCATで使用するEEPROM用のデータ生成ツールはありますか?

Beckhoff社のSSC Toolにて、EEPROM用データを生成する事ができます。SSC Toolでは、EtherCATのスタック・コードを生成するときに同時にESIファイルも生成しますが、EEPROM用データはそのESIファイルの中に組み込まれます。なお、EEPROM用データはBeckhoff社のTwinCATを使いターゲットに書き込むことができます。また、TwinCATにてEEPROM用データの編集を行うこともできます。

適用製品

マルチプロトコル通信LSI (R-IN32M3)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください