Renesas Synergy™

FAQ 1011016 : ETGサイトからダウンロードしたEtherCATサンプルプロトコルでEtherCATのコンフォーマンステストをパスできますか?

Beckhoff社のSSC Toolから生成したプロトコル・スタック(デフォルト設定)と弊社ウェブページからダウンロードできるサンプルソフトの組み合わせでコンフォーマンステストをパスすることを確認しております。

適用製品

マルチプロトコル通信LSI (R-IN32M3)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください