Renesas Synergy™

FAQ 1000355 : ユーザーズマニュアルに、エミュレータからCPUボードに電源を供給可能と記載されているが、CPUボードにACアダプタから電源供給した状態でエミュレータと接続すると、エミュレータからも電源供給されるということか?

Q : 質問

ユーザーズマニュアルに、エミュレータからCPUボードに電源を供給可能と記載されているが、CPUボードにACアダプタから電源供給した状態でエミュレータと接続すると、エミュレータからも電源供給されるということか? 


A:回答

同一電源系統に複数の電源供給はできません。エミュレータから電源供給する場合、エミュレータダイアログの"エミュレータから電源供給"チェックボックスを有効にしてください。
ACアダプタ等の外部電源を供給する場合は、チェックボックスを無効にしてください。
なお、エミュレータは電源をモニタリングしています。CPUボードに外部電源を供給した状態でチェックボックスを有効にして接続を行うとワーニングが出力され、エミュレータからは電源供給されないようになっています。また、故障の原因になりますのでエミュレータから電源供給した状態で外部電源を供給しないようにしてください。

 

適用製品

 

 

Renesas Starter Kit for M16C/26A
Renesas Starter Kit for M16C/29
Renesas Starter Kit for R8C/13
Renesas Starter Kit for M16C/62P
Renesas Starter Kit for M32C/87
Renesas Starter Kit for R8C/1B
Renesas Starter Kit for R8C/25
Renesas Starter Kit for 7542
Renesas Starter Kit for M16C/6NK
Renesas Starter Kit for H8/38347
Renesas Starter Kit for R8C/27
Renesas Starter Kit for R8C/23
Renesas Starter Kit for R8C/2D
Renesas Starter Kit for H8/38099
Renesas Starter Kit for H8/36079
Renesas Starter Kit for 3803L
Renesas Starter Kit for 38D5
Renesas Starter Kit for R32C/111
Renesas Starter Kit for R32C/118
Renesas Starter Kit for M16C/65
Renesas Starter Kit for RX610
Renesas Starter Kit for R8C/L3AC
Renesas Starter Kit for R8C/35C
Renesas Starter Kit for R8C/38C
Renesas Starter Kit+ for RX62N
Renesas Starter Kit for R8C/LA8A
Renesas Starter Kit for RL78/G13
Renesas Starter Kit for RX210
Renesas Starter Kit for RL78/G14
Renesas Starter Kit for RX630
Renesas Starter Kit+ for RX63N
Renesas Starter Kit for RX62G
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください