Renesas Synergy™

FAQ 1010534 : E0204001エラー(RSK for RL78/G13,CS+,E1)

Q: 質問

Renesas Starter Kit for RL78/G13を使用している。 CS+からE1を介してRL78/G13マイコンへプログラムをダウンロード時に以下のエラーが発生する。

エラー(E0204001)
ダウンロードに失敗しました。

[エラーの直接原因]
CPUから応答がありません。RESET、WAITなどの信号やクロック信号に異常がないか確認してください。(E1200416)


A: 回答

CPUボード上のRL78/G13マイコンに書き込まれているデバッグ用モニタプログラムのバージョンと、E1側のモニタプログラムとバージョンが異なる時に本エラーが発生します。

エラー直後、E1の状態をリセットするために、E1からUSBケーブルを一度外してからUSBケーブルをE1に再接続してください。
RL78 E1(Serial)のプロパティ画面を開き、「接続用設定」タブの“起動時にフラッシュROMを消去する”を“はい”に設定してプログラムをダウンロードしてください。

 

適用製品

Renesas Starter Kit for RL78/G13
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください