Renesas Synergy™

FAQ 1004631 : MPSCであるUPD72001は生産中止とのことですが、かつて生産していたセットを再生産したいので、代替品を教えてください。

当社には、代替できる相当品はありません。
下記会社で、サブセット機能のMPSCモジュールが提供されています。詳細は同社にお問い合わせください。

株式会社テクノクリエート

http://www.techno-create.com/

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください