Renesas Synergy™

FAQ 1010282: Peripheral Driver Generatorをネットワークに接続していないPCにインストールするにはどうしたらいいでしょうか。

回答

Peripheral Driver Generatorは以下の2つのソフトウェア環境が必要です。
これらのソフトウェアがインストールされていない場合、Peripheral Driver Generatorのインストーラは、ネットワークから入手してインストールを開始します。このため、ネットワークに接続していないPCにPeripheral Driver Generatorをインストールする場合は、事前に下の2つのソフトウェアをインス トールしてください。

適用製品

Peripheral Driver Generator
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください