Renesas Synergy™

FAQ 1011348 : ダウンロードタブまたはオートアップデータ経由でのアップデート時にプラウザにICAP Errorが表示

Q : 質問

ダウンロードタブおよびオートアップデート経由でソフトウェアツール製品をアップデートしようとしたところ、ブラウザにICAP Errorが表示されます。どうしたら良いでしょうか?

 


A : 回答

ICAP Errorは、インターネットを閲覧する際のネットワークエラーの1つです。
このエラーはお客様のネットワーク設定に依存する問題ですので、お客様のネットワーク管理部門、またはお客様がインターネット接続を委託されているプロバイダへ確認いただくようにお願いします。

 

適用製品

スタータキット/プラットフォーム
コーディングツール
デバッガ/エミュレータ
OS
フラッシュ書き込みツール
統合開発環境 (IDE)
ミドルウェア/ドライバ
アクセサリ情報
評価版ソフトウェアツール
Smart Analog用ツール
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください