Renesas Synergy™

FAQ 1008561 : EPROMやフラッシュメモリ内蔵マイコンの輸出貿易管理令による判定は、どのように考えればいいですか。

書換え可能なフラッシュメモリ内蔵マイコンは、マイコン本体(ハード)の判定を、汎用集積回路として判定します。書き込まれたフラッシュメモリのプログラムは、マイコン本体(ハード)とは別にプログラムの判定が必要になります。
EPROM内蔵マイコンの判定もまったく同様です。書換え可能ならばマイコン本体(ハード)の判定は、汎用集積回路として判定し、書き込まれたプログラムは、マイコン本体(ハード)とは別にプログラムの判定が必要になります。
ご不明な点については、販売員にご相談ください。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください