Renesas Synergy™

FAQ 1008564 : 日本からの輸出について、関係法令はどこかで閲覧できますか。

経済産業省のホームページに掲載されています。
外郭団体であるCISTEC(システック)の下記ページで、「輸出管理基本情報→関係法規」のリンク先に、サイト・リンク集が掲載されています。
http://www.cistec.or.jp/

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください