Renesas Synergy™

FAQ 1005954 : 非該当証明書が公開されていると聞きました。どこにあるのでしょうか?

非該当証明書については、販社経由で個別に対応しており、公開していません。
公開されているというのは、CISTECで発行されている「公表リスト」のことと思われます。
CISTEC「公表リスト」はCISTECから購入する事が出来ます。
CISTECの連絡先は以下の通りです。

(財)安全保障貿易情報センター
〒105-0001東京都港区虎ノ門1-1-21 新虎ノ門実業会館
電 話:03-3593-1147
FAX:03-3593-1136
http://www.cistec.or.jp/
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください