Renesas Synergy™

FAQ 106289 : MMが作成したマスクファイルの未使用領域に設定した16進データの確認を行いたいのですが可能ですか?

MMが生成したマスクファイルの未使用領域に設定した16進データをマスク実行の前に確認することはできません。マスク実施の際にルネサスからお客様に提出するダンプリストで確認できます。

適用製品

マスクファイル変換ユーティリティ(MM)
4500シリーズ ROM発注
720シリーズ ROM発注
38000シリーズ ROM発注
740/7450/7470シリーズ ROM発注
7600シリーズ ROM発注
7200シリーズ ROM発注
7770シリーズ ROM発注
M16Cファミリ (M32C/M16C) ROM発注
R8Cファミリ ROM書き込み出荷
QzROM書き込み出荷
OSDコントローラ ROM発注
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください