Renesas Synergy™

FAQ 106268 : マスクファイル変換ユーティリティで作成した**.MSKファイルの内容をOTP版ファイルと比較することができますか?

マスクファイルには、マイコン内蔵ROMに書き込む16進データだけではなくROMマスク作成する際に必要となる各種情報が含まれます。このため、マスクファイルとOTP版ファイルとの比較はできません。

適用製品

マスクファイル変換ユーティリティ(MM)
4500シリーズ ROM発注
720シリーズ ROM発注
38000シリーズ ROM発注
740/7450/7470シリーズ ROM発注
7600シリーズ ROM発注
7200シリーズ ROM発注
7770シリーズ ROM発注
M16Cファミリ (M32C/M16C) ROM発注
R8Cファミリ ROM書き込み出荷
QzROM書き込み出荷
OSDコントローラ ROM発注
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください