Renesas Synergy™

FAQ 1010073 : クロック同期式モードのシリアル通信において、クロック信号はリセット直後から入れても問題無いでしょうか。

クロック同期式モードではクロックパルス(SCK)に同期してデータを送受信するため、データがないときはクロックをHighレベルにする必要があります。
したがってリセット直後からはクロックパルス(SCK)入れないようにして、通信の間だけクロック信号を入れる様にしてください。

尚、H/Wマニュアルでは連続送信/受信のとき以外はHighレベルと表記しております。

適用製品

H8 ファミリ
H8S ファミリ
H8SX ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください