Renesas Synergy™

FAQ 1000087 : メールが文字化けするのですがどうすればいいですか?

メールソフトの設定を確認してください。
①お使いのメールソフトの設定が日本語(ISO-2022-JPまたはJIS)になっていない。
②受信したメールの文字コードが日本語(ISO-2022-JPまたはJIS)になっていない。
などが考えられます。メールソフトの設定や受信したメールをご確認ください。また、フォントが小さい場合、文字化けする可能性がありますので、設定を確認してください。

 

適用製品

旧ルネサス テクノロジ製品 ROM発注情報
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください