Renesas Synergy™

FAQ 1000086 : ROMデータをアップロードした際、照会No.確認画面を見落としてしまいましたが問題ないでしょうか?

問題ありません。正しくアップロードされていれば直ちにe-mailによる確認メールが送信されます。その内容を必ず控えていただくよう宜しくお願いいたします。なお、翌日になっても確認メールが届かない場合は、正しくデータが送信されていないことが考えられます。お手数ですが弊社営業担当までご連絡ください。

 

適用製品

旧ルネサス テクノロジ製品 ROM発注情報
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください