Renesas Synergy™

FAQ 105122 : ドミナント、レセシブ、SOF、EOFとはどういう意味ですか?

(1)ドミナントとレセシブ
ドミナントとレセシブとはバスのレベルです。バスは、ドミナントレベルかレセシブレベルのどちらか一方のレベルをとります。
ドミナントは“優先的”、レセシブは“受容的”という意味で、ドミナントレベルの方がレセシブレベルより強いです。通常、ドミナントレベルは“Low”、レセシブレベルは“Hi”になります。
バスにつながるノードのうち、一つでもドミナントレベルを出力すると、バスのレベルはドミナントになります。逆に、バスにつながるすべてのノードがレセシブレベルを出力しなければ、バスのレベルはレセシブレベルになりません。

(2)SOFとEOF
SOFとは、スタートオブフレームの略で、データフレーム、リモートフレームの開始を示します。1ビットのドミナントビットからなります。
EOFとは、エンドオブフレームの略で、データフレーム、リモートフレームの終了を示します。7ビットのレセシブビットからなります。
詳細は、 アプリケーションノート CAN入門書(RJJ05B0937)をご参照ください。

 

適用製品

R8C/22
R8C/23
R8C/34W, R8C/34X, R8C/34Y, R8C/34Z
R8C/36W, R8C/36X, R8C/36Y, R8C/36Z
R8C/38W, R8C/38X, R8C/38Y, R8C/38Z
R8C/34E, R8C/34F, R8C/34G, R8C/34H
R8C/36E, R8C/36F, R8C/36G, R8C/36H
R8C/38E, R8C/38F, R8C/38G, R8C/38H
M32C/88 (M32C/88T)
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)
M16C/6N4, M16C/6N5
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN
M16C/5L, M16C/56
M16C/5LD, M16C/56D
M16C/5M, M16C/57
M16C/29
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください