Renesas Synergy™

FAQ 1008647 : ノイズ関連で、EMIやEMSというのはどういうことですか。

EMI(Electro Magnet Interference)は、電子機器から漏れる電磁気(電波)雑音の放射や伝搬を規制して、他の機器への妨害を排除する電磁妨害放射規制です。欧米では法的にEMIを規制・規格化しており、欧州はひじょうに厳しくなっています。日本では業界の自主規制となっています。
EMS(Electro Magnetic Susceptibility)は、他の電子機器から漏れる電磁気雑音を受けても、電子機器が問題なく動作する電磁妨害耐量です。
EMIとEMSを併せたものが、EMC(Electro Magnet Compatibility)と呼ばれる電磁適合性です。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください