Renesas Synergy™

FAQ 1010874 : 長期製品供給プログラムの対象製品は、必ずその期限まで供給をしてもらえますか?

本プログラム対象製品は、特別な生産管理を行い、お約束履行に努めます。しかしながら、やむを得ない理由により、供給期間を変更する可能性はあります。ただし、その場合でも、JEDEC(JESD48B)に準拠した製造中止案内を発行し、当社製造中止発行日から最終出荷日まで、最低24ヵ月を確保します。

 

適用製品

長期製品供給プログラム
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください