Renesas Synergy™

FAQ 1010871 : 採用したい製品が長期製品供給プログラムの対象リストにありません。なぜでしょうか?

対象製品は、スタート時点では限定されており、今後順次追加されます。対象製品選定基準の主な内容は以下になります。いずれかの条件と合致しない場合は、本プログラムの対象にはしておりません。

①産業、自動車市場向けに開発された製品
②汎用的に販売可能な製品(特殊分野、特定のお客様向け製品ではない)
③生産設備の観点から長期供給が可能な製品
ご不明な点は、お手数おかけして申し訳ありませんが、担当特約店までお問い合わせください。

 

適用製品

長期製品供給プログラム
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください