Renesas Synergy™

FAQ 1011051 : 78K0マイコンをエミュレータでデバッグする場合、E1とMINICUBE2の違いは何ですか?

回答

対象デバイスの動作クロック設定でエミュレータからクロック供給を選択した場合、供給可能なクロックの周波数が異なります。
E1では、4/8/16MHzのクロックのみ供給が可能です。
MINICUBE2では、4/8/16MHzのクロックに加えて、78K0-OCDボードの発振器を差し替えることにより、異なる周波数のクロック供給が可能です。

他に異なる機能はありません。

 

適用製品

E1 [R0E000010KCE00]
MINICUBE2[QB-MINI2]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください