Renesas Synergy™

FAQ 105795 : E10A-USBエミュレータでフラッシュメモリ内蔵マイコンの内蔵フラッシュROM内のデータを読み出すことが出来ますか?

Q: 質問

E10A-USBエミュレータでフラッシュメモリ内蔵マイコンの内蔵フラッシュROM内のデータを読み出すことが出来ますか? 


A: 回答

デバッグ中など、E10A-USBエミュレータの[E10A-USBEmulator]モードで接続した場合、IDコードチェック通過後であれば、内蔵フラッシュROM内のデータを読み出すことができます。

一方、E10A-USBエミュレータの[Writing Flash Memory]モードには読み出し機能がありません。このため、[Writing FlashMemory]モードではフラッシュメモリ内蔵マイコンの内蔵フラッシュROM内のデータを読み出すことはできません。
これはお客様のコードを第三者に不当に読み出されることを防止する目的があります。

書込み済みのマイコンのデータを読み出す必要がある場合、
(1)マイコンを基板から外し、ROMライタを使って読み出す。
(2)予めお客様のプログラム中にROMのチェックサムなどによりプログラムの内容を検証する仕掛けを作りこんでおく。
という2つの方法があります。
(2)の方法であれば、お客様オリジナルの方法でメモリ内容の検証がで きますので、第三者にフラッシュROM の内容を読まれてしまうことはあ りません。

 

適用製品

E10A-USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください