Renesas Synergy™

FAQ 1000363 : E10A-USBを使用しているが、プログラムの実行時間が予想より長い。原因は何でしょうか。

回答

プロファイル機能を有効にしていないでしょうか。
プロファイル機能を有効にしている場合、測定データを収集するため、プログラムの実行を一時的に停止するため実行時間が長くなります。 以下の手順でプロファイル機能を無効にしてください。

  1. メニューから「表示」→「パフォーマンス」→「プロファイル」を選択して「プロファイル」ウィンドウを開く。 (既に開いている場合はメニューの「プロファイル」の文字がグレー表示になります)
  2. 「プロファイル」ウィンドウ内で右クリックしてポップアップメニューを開き、「有効」をクリックして、「有効」左側のチェックを外す。

 

適用製品

E10A-USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください