Renesas Synergy™

FAQ 1000304 : E10A-USBでデバッグ中にSTOPボタンを押すと「Time out wating for program to stop. Resetting CPU. Register data will be lost」と表示されプログラムを停止できません。

回答

本メッセージはE10A-USBからSTOP(ブレーク)を発行時にマイコンから応答が返ってこない場合に出力されます。

ソフトウェアスタンバイモード中に、メモリ参照や変更をしていないでしょうか。
ソフトウェアスタンバイ中はメモリ参照や変更を行わないようにしてください。
また、ソフトウェアスタンバイ中はSTOPボタンを押さないでください。

 

適用製品

E10A-USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください