Renesas Synergy™

FAQ 105994 : E8またはE8aを使ってデバッグするときは、R8C/1xシリーズおよびR8C/2xシリーズのマイコンのUART1機能は使用できないのですか?

Q: 質問

E8またはE8aを使ってデバッグするときは、R8C/1xシリーズおよびR8C/2xシリーズのマイコンのUART1機能は使用できないのですか?

 


A: 回答

R8CファミリのR8C/1xシリーズ(*)およびR8C/2xシリーズのマイコンは、デバッグ中、UART1機能を使用してエミュレータと通信しています。

そのため、UART1機能はユーザプログラム実行中、ブレーク中に関わらず使用できません。ただし、ポートとしての機能は使用可能です。

*:R8C/14, /15, /16, /17グループマイコンには、UART1機能はありません。

なお、R8C/3xシリーズ、R8C/Lxシリーズ、R8C/MxシリーズではE8a使用時もUART1機能を使用できます。

 

適用製品

E8
E8a

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください