Renesas Synergy™

FAQ 1000300 : E10A-USBエミュレータ用テストプログラムを実行すると、エラーメッセージ「INTERNAL LOOP TEST is failed.」が出力され、FAIL(STATUS:5001)が表示されます。

回答

STATUS:5001はE10A-USBのスイッチ設定が間違っている場合に表示されます。 E10A-USBのスイッチを以下のように設定してテストプログラムを再実行してください。

E10A-USBのスイッチ設定:SW1=1、SW2=0、SW3=1

 

適用製品

E10A-USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください