Renesas Synergy™

FAQ 107262 : 警告メッセージ「プログラムサイズはフラッシュメモリの範囲を超えています」(E8/E8a)

Q: 質問

H8ファミリマイコンでE8もしくはE8aの「フラッシュメモリデータの書き込みのみ」 モードでプログラムをダウンロードしたとき「プログラムサイズはフラッシュメモリの範囲を超えています」という警告メッセージが表示されます。


A: 回答

このメッセージは、ダウンロードしたプログラムで、マイコンの内蔵ROM領域以外のアドレスにデータが存在している事を示しています。mapファイルを参照して、内蔵ROM領域以外に存在しているデータを、内蔵ROM領域内に配置するようにプログラムあるいはセクションを変更してください。

適用製品

H8 ファミリ
E8a
E8
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください