Renesas Synergy™

FAQ 106996 : SH7055, SH7055S, SH7058, SH7058S,SH7059に対応しているE10Aエミュレータ/E10A-USBエミュレータはありますか?

Q: 質問

SH7055, SH7055S, SH7058, SH7058S,SH7059に対応しているE10Aエミュレータ/E10A-USBエミュレータはありますか?

 


A: 回答

SH7055, SH7055S, SH7058, SH7058S, SH7059はマイコン上にエミュレータ用デバッグ機能を内蔵していませんのでE10Aエミュレータ/E10A-USBエミュレータでは対応していません。

なお、SH7058S, SH7059をご使用の場合、フルスペックエミュレータE6000H(HS7059EPH62H)で対応しております。

H-UDIに接続するタイプのデバッガとしては、以下のサードパーティー製のエミュレータがあります。
ただし、これらのオンチップデバッギングエミュレータでは、エミュレーション用に一部ユーザリソースを使用するという制限があります。
詳細は各メーカにお問い合わせください。

対象マイコン サードパーティ
コンピューテックス ビットラン エーワン
SH7055 PALMiCE3 SH7055 DR-01
DH-1200
AH7000
SH7058 PALMiCE3 SH7055 DR-01
DH-1200
AH7000
SH7058S PALMiCE3 SH7055 DR-01
DH-1200
AH7000
SH7059 PALMiCE3 SH7055 DR-01
DH-1200
メーカにお問い合わせください

 

適用製品

E10A
E10A-USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください